This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:从 JSON 文件加载闪存配置时出现 SysConfig 错误。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO, UNIFLASH, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502024/am263p4-q1-sysconfig-error-when-loading-flash-config-from-a-json-file

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SYSCONFIGCCSTUDIOUNIFLASHAM263P4

工具/软件:

我尝试为 QSPI 闪存重建 SBL、并能够使用 OSPI Diag 示例读取表。 已尝试按照 insrtuctions 在 SysConfig 中加载导出的 JSON 文件、但它绝不会加载。 我在 CCS 中打开了错误日志视图、因此会抛出以下错误:

Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse Adoptium
引导加载程序常量:OS=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_CA
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product

com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent
两种方法
星期二 Apr 15 11:53:22 NDT 2025
'com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent'记录了一个内部错误。

Java.IO.IOException:无法运行程序"copy"(在目录"C:\Users\***** AM263P4_workspace\sbl_JTAG_uniflash_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Release"):CreateProcess error=2、系统找不到指定的文件
在 java.base/java.lang.ProcessBuilder.start (未知源代码)
在 java.base/java.lang.ProcessBuilder.start (未知源代码)
com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.spawnCommand(BrowserExtensionContribution.java:1867)
com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.spawnCommand(BrowserExtensionContribution.java:1823)
com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.api_spawn(BrowserExtensionContribution.java:1516)
com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution25美元.execute(BrowserExtensionContribution.java:593)
com.ti.browser.internal.TIBrowser6美元.execute(TIBrowser.java:381)
com.ti.chromium.browser.internal.jxbrowser.BrowserFunctionAdapter1美元.invoke(BrowserFunctionAdapter.java:53)
com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeAsFunction(JsAccessibleObject.java:218)
com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeMethod(JsAccessibleObject.java:121)
com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.lambda$processCallback4美元(FrameImpl.java:201)
位于 java.base/java.util.Optional.map (未知源代码)
com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.processCallback(FrameImpl.java:201)
com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.CallbackStream.process(CallbackStream.java:181)
com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.Stream$StreamObserver.lambda$onNext0美元(Stream.java:167)
com.teamdev.jxbrowser.internal.RpcThreadImpl$TaskRunner.processTasks(RpcThreadImpl.java:172)
在 java.base/java.lang.Thread.run(Unknown 源)
由于: java.io.IOException:无法验证数据,系统无法找到所指定的文件
位于 java.base/java.lang.ProcessImpl.create (本机方法)
位于 java.base/java.lang.ProcessImpl。 (未知来源)
在 java.base/java.lang.ProcessImpl.start (未知源代码)
... 17更多

我尝试在另一台计算机上重新安装、但遇到了同样的问题。 我缺少什么吗? 附加自定义闪存 JSON 文件。