This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在没有电平转换器的情况下与1.8V 器件通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504193/mspm0g3507-communicate-with-a-1-8-v-device-without-a-level-shifter

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好 Guru、

根据"MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南(修订版 B)"、

无需电平转换器、即可与1.8V 器件通信。

但我无法在 MSPM0中找到内部电平转换器。

是错字了吗? 还是我们的 MSPM0具有内部电平转换器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、这是一个使用晶体管的分立式外部电路示例、M0内部没有1.8V 电平转换器。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 BrianBlush