This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:SPI "FUPDATE & quot;xxx 寄存器的版本

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504066/mspm0g1507-spi-fupdate-version-of-xxx-register

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

您好:

我了解了 SPI 外设的 TRM、看到有一些寄存器被列为"FUPDATE 版本的 xxx 寄存器"、例如 SCLK 寄存器、但有一些寄存器:

通过搜索可以发现、 MCAN 外设中还有一组类似的 CANTX 和 CANRX 寄存器:

这些寄存器实际上应该是什么?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    请立即忽略它。  在这些范围内、看起来没有意义。

    将在内部进行检查、以查看我们是否需要针对 TRM 或 SDK Driverlib 的修复。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal、

    感谢您发送编修。 会忽略!

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    已确认、我们将在 TRM 中进行修复。 感谢您的反馈。

    B.R.

    Sal