This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:使用带 ICSS 的端口0、另一个端口作为 CPSW?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492292/lp-am243-use-port0-with-icss-and-the-other-port-as-cpsw

器件型号:LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件:SysconfigAM2432

工具/软件:

您好、

是否可以在 LaunchPad 板上将一个端口用作 ICSS、另一个端口用作 CPSW?

我们想在一个 CPU (具有一个端口)上运行 EtherCAT 示例:"extercat_slave_cia401_demo_am243x_LP_r5fss0-0_freertos"。

和示例"enet_cpsw_typServer…" 位于另一个 CPU 上。

我认为问题出在 SysConfig 中、根据选择的 SDK、只能配置 TI 工业通信或仅可以配置 TI 网络!

            

不能在一起。 怎么会这样呢?

此致、

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander

    Unknown 说:
    LaunchPad 开发板为 ICSS、另一个端口为 CPSW?

    假设您要在基于 CPSW + ICSS-EMAC 的 EtherCAT 上并行运行 enet-LLD 基础以太网。

    我们当前的 SDK 产品不支持该功能。

    您可以尝试基于 ICSS-EMAC 的以太网+ EtherCAT 吗?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您的快速答复。

    是否有合适的示例?

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有合适的例子?

    我们没有 SDK 示例。

    您能帮我解决您的用例吗?

    • R5F_0_1运行100M 以太网+ R5F_0_0运行 EtherCAT?

    您是否特定于使用 AM243x-LP 电路板或希望评估 SoC 功能?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我的用例正好相反:

    • R5F_0_0运行100M 以太网+ R5F_0_1运行 EtherCAT

    EtherCAT_CIA_401示例当前在 R5F_0_1上运行。

    FreeRTOS 已在 R5F_0_0上运行。 我想通过 LWIP 建立与主机的连接。

    背景:我已经在 CPU 之间通过 SHM 交换 PDO 数据(R5F_0<>_1)。

    我可以通过控制台查看数据。 我想使用我们现有的 Windows 应用程序、通过 TCP 连接使此 PDO 数据可见。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R5F_0_0运行100M 以太网+ R5F_0_1运行 EtherCAT

    然后、我建议您使用基于 ICSS-EMAC (而不是基于 enet-LLD)的以太网和 EtherCAT。

    我会将您的问题转发给 ICSS-EMAC 专家。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    听起来好像会很困难。

    如果更容易、我可以在 EVM 板上实现我的用例。

    你怎么看?

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我建议您使用基于 ICSS-EMAC (而不是 enet-LLD)的以太网和 EtherCAT。

    Ashwani Goeli认为这不是运行 EtherCAT 时的选项、因为 EtherCAT 设备使用 ICSSG。 更好的选择是配置 pinmux、使 CPSW 从 R5F_0_0访问一个端口、在 ICSSG 上运行的 EtherCAT 从 R5F_1_1访问另一个端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PratheeshGangadhar 后续问题:您建议在此处使用 R5F_0_0和 R5F_1_1、而不是 R5F0_0和 R5F0_1、是否有具体原因?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="280115" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492292/lp-am243-use-port0-with-icss-and-the-other-port-as-cpsw/5780610 #5780610"]R5F0_0和 R5F0_1?

    没有具体原因、此 选项也应起作用。 不过 R5F_0_0和 R5F_1_1可能在 AM2432中提供更多 TCM、如配置 IIUC。