This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:使用2个 OPA 获得差分电压- R2和 R1的选择与放置?

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501069/mspm0g3507-q1-using-2x-opa-to-get-differential-voltage---r2-and-r1-selection-and-placement

器件型号:MSPM0G3507-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用 MSPM0上的2x OPA 来获得差分电压、然后该电压可以在内部馈送到 ADC 以进行差分转换。

他们参考了本应用手册 ti.com/lit/an/slaae93/slaae93.pdf

问:他们是否必须将 R2和 R1放在外部? 我们看到 TRM 的 OPA 块中有一个增益级。 这是要进行的配置、它代表了以上快照中的 R2/R1吗?

问:是否有一个 OPA0和 OPA1处于差分放大器模式的示例可供我的客户参考?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    shilong zhang 说:
    问:他们是否必须从外部放置 R2和 R1? 我们看到 TRM 的 OPA 块中有一个增益级。 这是否是要完成的配置、代表以上快照中的 R2/R1?

    是的。 请参阅 TRM: TRM G 系列(修订版 B)中显示的配置

    然后、您可以配置 OPA1.RTAP 来决定信号增益。

    shilong zhang 说:
    Q:是否有一个 OPA0和 OPA1采用差分放大器模式的示例可供我的客户参考?

    遗憾的是不可以、虽然我认为我展示的配置页面可以为客户配置 OPA 提供很好的参考。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果要使用外部电阻器实现、我们在 SDK 中提供了 instrumentation_amplifier 演示。 请参阅以下路径:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\MSP_subsystems\two_OPA_instrumentation_amplifier

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal Ye