This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 TIMG 的死区

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504138/mspm0l1306-deadband-using-timg

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

您好的团队、

是否可以在不使用 TIMA 的情况下使用 TIMG 设置死区?

因为我理解 MSPM0L1306没有 TIMA、但我想为我的系统添加死区。

如果可能、请帮助我了解如何进行设置。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    要实现此目标、只需通过一次输出两个 PWM、采用不同的占空比、例如从 TIMG8输出两个 PWM、并且两个输出中心对齐、使其中 一个通道输出反转、如果一个使用 CC 值中的200来控制占空比、则其他一个设置为201或其他值取决于所需的死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢!

    此致、

    Kenley