This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:用于 AM243的 CCS 示例 enet_intercore_icssg

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503256/lp-am243-ccs-example-enet_intercore_icssg-for-am243

器件型号:LP-AM243

工具/软件:

我正在为客户开发一个核心间通信库。

我自己能够构建一个有效的解决方案、但我也尝试让 AM64示例正常工作、但尚未成功。

AM64x MCU+ SDK:使用 LwIP 网桥与 ICSSG 进行内核以太网数据包交换

关于 LP-AM243:am2434问题、我想知道是否有计划为包含此类示例的 AM243提供更新的 MCU PLUS SDK。

我还注意到、最新版本的 MCU_PLUS_SDK_am64x_10_01_00_32不提供很多样本。 这是有意的还是监督?

任何帮助或建议都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    AM64x MCU+ SDK:使用 LwIP 桥接器与 ICSSG 进行内核以太网数据包交换

    下面是最新版本的更新链接:

    AM64x MCU+ SDK:使用 LwIP 网桥与 ICSSG 进行内核以太网数据包交换

    Unknown 说:
    我还注意到、最新版本的 MCU_PLUS_SDK_am64x_10_01_00_32并不提供很多样本。 这是有意还是疏忽?

    我假设您查看的是以下位置:"C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32\source\networking\enet\core\examples"。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我吗?

    此致

    Ashwani