This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C-AM243X:双核与 MCU-PLUS-SDK 共享同一外设

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503689/mcu-plus-sdk-am243x-dual-core-share-same-peripheral-like-i2c

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

   我们正在进行测试、 以使用 r5fss0-0作为 Profinet 从站、并将 r5fss0-1作为 CPSW 的以太网。 但不幸的是、不同内核上的这两个应用都需要使用 I2C 来读取同一个 EEPROM 以获取 PHY 的 MAC 地址。 如果我们尝试在 CCS SysConfig 中执行此操作、将发出冲突警告。 您能告诉我们如何以正确的方式做到这一点吗?