This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505363/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

您好、

   我正在处理 TCP、使用的是 lwip_tcp_echo_client_lwip.c 示例代码、但在 Wireshark 应用上无法看到 TCP 通信。 您能指导 ro 如何解决该问题吗? 服务器 IP:我的 PC IPv4 (代码中更改)、除此之外、任何内容都必须更改代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我目前在度假,我会调查你的问题,当我明天回来. 我的回复可能会出现延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您能否显示 Wireshark 的捕获结果?

     您在服务器端(PC)使用哪种工具与客户端(MCU)交换消息? 您正在使用 SocketTest 吗? 您可以使用您选择的任何工具。  

     您是否在启动 MCU 之前先启动服务器? MCU 是客户端。 当 MCU 启动时、它将尝试与服务器连接。 如果服务器尚未启动、则客户端将在连接过程中失败。 必须在启动客户端之前启动服务器。  

     您在服务器上启动哪个端口号? 此示例使用端口号8000与服务器连接。  

     您应该会看到如下所示的 Wireshark 示例捕获。 在我的捕获中、服务器为10.219.15.38、客户端 IP 为10.219.15.99。 客户端将向服务器发送 SYN、服务器将以 SYN ACK 进行回复。 您在捕获中看到了这一点吗?

     此示例使用服务器 IP 地址使用#define SERVER_IPADDR 进行硬编码。 您是否将其更改为您自己的服务器 IP 地址?