This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:如何使用 uniflash 校验和?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503924/uniflash-how-to-use-uniflash-checksum

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户需要使用 uniflash 校验和来验证程序、可以共享校验和命令吗? 在指导手册中、  UniFlash 快速入门指南中没有校验和命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    您能告诉我客户使用的是哪种特定器件吗? 他们在哪个操作系统上?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    它们使用2800157、操作系统为 Windows。

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、

    客户是否只在寻找命令行解决方案?

    在 UniFlash GUI 中、我们  选择了程序文件时支持各种校验和(CRC32、MD5、16位校验和)。 UniFlash 命令行当前不提供这些选项、但我可以提供它在后端调用的关联命令、客户也可以执行这些命令。

    在目标端、我们支持 GUI 和命令行上闪存的校验和计算。 此值应在第一步中成为"16位校验和"值。 如果需要、我可以提供更多信息。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    客户一直使用 Uniflash 的命令行启动生产线的编程工具现在、他们希望添加校验和因此他们希望使用命令行来计算 校验和您能提供命令行吗?  "验证 功能"起作用正在尝试 另一个帖子中修复它

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、

    在 UniFlash 安装文件夹中、可尝试运行以下命令:

    > deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\scripting\bin\dss_dsv.bat ..\..\..\C2000\scripts\DSV_C2000_checksup.js    

    对于 F2800157、flashStartAddr 和 flashEndAddr 应为 0x80000和0x9FFFF。

    这应该会将计算出的校验和打印到控制台。

    示例输出: 0x5755

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢、

    Ricky