This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:无法通过 MCAL 配置查看调试功能/功能使用情况(MCAL MSPM0_MSPM0_00.02.05.0_INTERNAL)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505508/lp-mspm0g3519-not-able-to-see-debug-functionality-feature-use-through-mcal-configuration-mcal_mspm0_00-02-05-00_internal

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我想使用无调试停止功能、例如 内核暂停 输入变为有效时、外设会冻结功能、而当其变为无效时、外设会恢复。"

我可以通过设置该特定的寄存器来手动控制。

但我在 MCAL (EB Tresos 配置程序)中没有找到任何配置选项。  请您就此向我们提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    我知道、如果 AutoSAR 标准中未指定相应的功能、那么目前并非我们 TRM 中描述的所有功能都集成到 MSPM0 MCAL 中。

    这对于您的固件开发是否至关重要? 我认为它可能与调试相关、也许您可以在调试时通过寄存器设置它、然后将其从生产程序中删除。

    此致、

    Pengfei