This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:BSL 引脚(PA18)重新配置

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506198/mspm0g1507-bsl-pin-pa18-reconfiguration

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

尊敬的 TI:

   我们使用 PA18作为 ADC 输入通道。 稍后、在满足某些条件后、我们尝试将其重新配置为 GPIO、使用 PushPull 配置作为输出引脚。 所有逻辑正在通过、我看到寄存器也正在进行配置(DOUT31_0和 DOE31_0正在更新)、但我没有在逻辑分析仪上根据我的逻辑模式看到输出。

如果我处理错误,建议我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manik:

    您是在测试 LP 还是您自己的电路板? LP 中有外部下拉电阻器。

    ADC 输入通道不会影响 GPIO 输出、它们经过单独配置、并具有单独的 IO 引脚输入/输出路径。

    PA18中的外部硬件连接是什么?

    B.R.

    Sal