This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:通过 CAN 传输到 UART 的子系统示例功能请求测试报告

Guru**** 2576815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506065/mspm0g3507-request-for-test-report-of-subsystem-examples-function-with-can-to-uart

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的专家:  

我们的客户对 CAN 转 UART 解决方案表现出浓厚的兴趣、希望更好地了解其性能特征。  

您能否提供一份测试报告、详细说明此解决方案的吞吐量和延迟?  

这些信息对于客户的评估至关重要、将极大地支持我们与客户的互动。  

感谢您的支持!

此致、

Eric Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们没有这方面的测试报告。 本演示展示了 CAN 转 UART 的功能。

    所以,我不能给你的结果 throuhput。 虽然延迟很容易测试、但我可以根据我们的项目更新一些测试结果。

    如果您能帮助分享客户项目的信息、我也将不胜感激。 请通过电子邮件发送。 谢谢!

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:  

    让我们通过邮件对此进行讨论。

    吞吐量数据是我们需要的 DIN ,这是否很难测试?  

    此致、

    Eric Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将关闭该主题并在电子邮件中进一步讨论。

    B.R.

    Sal