This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:一些有关待机模式下 GPIO 的问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503720/mspm0g1506-some-questions-about-gpio-at-standby-mode

器件型号:MSPM0G1506

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 M0G1506。 请帮助澄清以下问题。 谢谢你。

1.当 M0G1506保持待机模式时、GPIO 的默认状态是什么? 高阻态还是其他状态?  

2.在 M0G 进入待机模式之前、FW 是否可以设置并修复 IO 状态?

对于项目1、如果为高阻态、当 GPIO (或 I2C 接口)外部上拉时、这是否会导致电流泄漏? 否则、在 M0G 进入待机模式之前、外设(连接到 M0G)是否应关闭电源?

4.要在 M0G 进入待机模式之前设置/修复 IO 状态、哪种模式可以固件设置 IO 状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    Morgan Xu 说:

    具体取决于您的配置、如果未配置 GPIO、则为 Hi-Z。

    3.对于项目1、如果它是高阻态、当 GPIO (或 I2C 接口)为外部上拉时、这是否会导致电流泄漏? 否则、在 M0G 进入待机模式之前、外设(连接到 M0G)是否应关闭电源?

    通常不能、请参阅以下文档进行电源优化:  

    https://www.ti.com/lit/an/slaaeo9/slaaeo9.pdf 

    [quote userid="76143" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503720/mspm0g1506-some-questions-about-gpio-at-standby-mode 要在 M0G 进入待机模式之前设置/修复 IO 状态、哪个模式可以固件设置 IO 状态?  [/报价]

    在进入待机模式之前、GPIO 将保持您配置的 IO 状态、只需参阅 Sysocnifg 生成的代码来额外配置它。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    这是 Pega EE、 该 MCU 将用于充电盒。
    在我们的应用中、当充电盒打开或充电开始时、MCU 需要 退出待机模式。
    我们的电路将需要2-3个 GPIO 来通知 MCU、这样哪个 GPIO 可以唤醒 MCU 以退出待机模式? 它是否仅适用于具有 WAKE 的标准功能的 GPIO? 是否有其他也可以使用的 GPIO?

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    所有 GPIO 都可以将 MCU 从待机模式唤醒。

    GPIO (唤醒功能的标准配置)在 SHUTDOWN 模式下使用。

    B.R.

    Sal