This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:DC IR 压降

Guru**** 2907460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504276/am2632-dc-ir-drop

器件型号:AM2632

工具/软件:

尊敬的团队:

1.2V 和3.3V 直流 IR 裕度在不同模式下一致、无论工作模式如何、都应控制在2.5%的 IR 压降下?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有关于此问题的一些更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    对延迟深表歉意。

    是的、我们认为直 流 IR 裕度恒定为2.5%、因为直流电流的 IR 压降保持不变、而且无论用例如何、电压裕度都保持恒定。

    如果我遗漏了这里的要点、请告诉我。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni