This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:通过 I2C 通信将 MCP7940N (RTC IC)集成到 AM263Px CC 中

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505527/am263p4-q1-integration-of-mcp7940n-rtc-ic-into-am263px-cc-through-i2c-communication

器件型号:AM263P4-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

  我目前使用 MCU+SDK 版本10.01.00.31来处理 AM263Px 控制卡、通过 I2C 通信将其与 Microchip 的 MCP7940N RTC IC 集成。 我已经成功建立了两个器件之间的通信。

然而、在从 AM263Px 到 MCP7940N 的数据传输期间、在成功传输三个字节(寄存器地址字节后跟 NY 两个数据字节)后、SCL 线会保持低电平(逻辑"0")。

为了便于您参考、我附加了一个逻辑分析仪捕获结果。

此致、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SysConfig 修改了自己的目标地址