This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Blackbird-AM263PX:MCU-PLUS-SDK PMIC 代码中出现错误

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505747/mcu-plus-sdk-am263px-error-in-blackbird-pmic-code

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

工具/软件:

在 wdg.h 中、当 wd_mode 掩码应为0x30时、掩码为0x10。  这导致函数 PMIC_wdgSetCfg 未将 PMIC 正确设置为 QA 模式。 我使用的是 10.01.00.31版 SDK。

请在未来的 SDK 版本中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo、

    感谢您的报告、我们将为将来的版本提交一个错误来解决此问题。

    此致、

    Ralph Jacobi