This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0 G 系列技术参考手册介绍了 RS RS-485支持、但器件数据表中未介绍该特性

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3506, MSPM0G1106, TIDA-010243, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505811/mspm0g3507-mspm0-g-series-technical-reference-manual-describes-rs-485-support-but-feature-is-not-in-device-datasheet

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1106、MSPM0G3506、 TIDA-010243、SysConfig

工具/软件:

您好、

我有几个特定于产品的问题。

我正在进行 MCU 选型的最后阶段、我几乎在 MSPM0G3506/3507或 MSPM0G1106/1107上销售、但必须对 Rx485 TXE/DE 提供原生硬件支持。

技术参考手册介绍了使用扩展 RS 驱动外部 PHY 的 PHY-485配置(第18.2.3.11节、第1358页)。  STOP 和 START 位的填充使这种情况更好。

我正在研究的110x/350x 芯片上具有这一特性吗?  技术参考(第1347页的表18.1)中有一个令人讨厌的小脚注、该脚注内容为"请参阅器件特定数据表、了解 UART 扩展模块和 UART 主模块的器件特定配置..."  器件特定数据表中均未提及485特性。

我是否会让我的编程团队在使用该 UART-485 (如果完全支持 RS 功能)引导加载程序(专用/定制专用)时遇到问题?  RS -485似乎有点事后思考。

在查看其他论坛帖子时、我注意到其他工程师/开发人员在支持 RS485和其他处理器的开发环境方面遇到了问题。  是否有最能支持 MSP M0 G 系列的 IDE?

提前感谢您!

Ken Ayre \ Sielox

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    任何 RS 实例都可以支持 UART-485。 您需要有一个外部芯片才能支持 RS485可以支持的电压范围。 我们 在最新设计(TIDA-010243)中使用了 THVD1400D (RS RS-485收发器)与 ISO6731DWR (数字隔离器)搭配使用。

    在 SysConfig 中、您可以设置 RS485或使用函数调用

    DL_UART_Main_setExternalDriverSetup (UART_0_INST、NUMOFTICKS );
    DL_UART_Main_setExternalDriverHold (UART_0_INST、NUMOFTICKS );

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IDE、我推荐使用 Code Composer Studio。 如果您更喜欢其他平台、还有其他一些第三方指南支持 MSPM0。

    IDE - https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    SDK - https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和反馈!  RS 485需要差分驱动器。  公司已经使用了一段时间的芯片规格。  如果没有损坏、就不会修复。