This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:超级电容器参考设计

Guru**** 2913870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505825/mspm0l2228-supercap-ref-design

器件型号:MSPM0L2228

工具/软件:

您好:
我们是否有包含超级电容器和 CCS 示例的参考设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    LaunchPad 现在包含一个超级电容器、连接相当简单。 将超级电容器连接到 VBAT 引脚并提供去耦电容器。 超级电容器不需要靠近 MCU (不过我不会放太远)。

    我在 SDK 中看不到代码示例、但您需要在 SysCtrl->SYSTEMCFG 中启用 SUPERCAPEN 位。

    请注意、启用超级电容器充电后、您将获得具有 VBATUP 状态的 NMI。 这是为了通知系统 VBAT 现已通电、并且您可以操作 LFSS 外设。 如果在 VDD 仍通电时断电任何 VBAT 电源、您将获得 VBATN 中断、并且在 VBAT 断电时不应访问任何 LFSS 外设、或者访问未上电的外设时会出现硬故障。

    此致、
    Luke