This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:DL_COMP_OUTPUT_LOW/高枚举反向

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505248/mspm0g1519-dl_comp_output_low-high-enums-backwards

器件型号:MSPM0G1519

工具/软件:

您好:

我认为 DL_COMP_OUTPUT 枚举中有一个错误、其中低枚举值和高枚举值是反向的。 文档中是正确的、但实际 dl_comp.h 标头中的这是不正确的:

MSPM0GX51X 驱动程序库:比较器(COMP)

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、您回答正确。

    我在 SDK 2.04版本中看到它。 将在以下 SDK 版本中设置内部线程来修复。

    感谢您的反馈。

    B.R.

    Sal