This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261x ZEJ:两个端口在100Mbps 速率下使用 PHY DP83826的 Profinet 引脚排列

Guru**** 2922290 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497670/am2612-am261x-zej-profinet-pinout-for-2ports-using-phy-dp83826-at-100mbps

器件型号:AM2612
主题中讨论的其他器件:SysConfigDP83826E

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我需要 通过 MII/MDC/MDIO 连接到 AM261x ZEJ 的两个 DP83826 PHY。

在 SysConfig 中、我不清楚如何最有效地执行此操作。 此时、我选择了 MII 连接。 但是、当我查看 AM261和 AM263开发套件原理图时、它们似乎不使用这些原理图。  

请建议使用正确的引脚来连接两个 DP83826。 谢谢你

注意:目标是使用 AM261x ZEJ 提供2个 Profinet 端口。  

非常感谢  

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、抱歉您不得不面对这个问题。

    在 syscfg 中、可以选择 ICSS_EMAC。 在 AM261x 上使用 PRU ICSS 启用 Profinet、而 ICSS EMAC 是其的驱动程序层。

    在 syscfg 中添加 ICSS EMAC 后、您可以在右侧看到、它显示右侧使用的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SysConfig 中、我不清楚如何最有效地做到这一点。 此时、我选择了 MII 连接。 但是、当我查看 AM261和 AM263开发套件原理图时、它们似乎不使用这些原理图。  [/报价]

    现在对于原理图设计 、区别在于 LP-AM261x/AAM263x 的使用 ZCZ 封装 这种通信使用 ICSS0实现 Profinet 支持

    更改为0 ICSS1 将用于支持 Profinet (封装类型差异)、以便您可以共享您选择的引脚、我将联系我们的硬件专家来验证它们是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh。 我的 SysConfig 没有"ICSS_EMAC"选项。 如何将此选项添加到 SysConfig? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、我已连接 AM261...ZEJ 引脚、因此 MII、RMII 或 RGMII 可用于每个 PHY 连接。 有些引脚无法避免同一引脚上的功能冲突、因此我们可能必须在旋转 PCB 之前选择协议。 理想情况下、我能够为软件工程师提供所有这三种选择、以便他们在开发过程中进行选择。 如果您可以确定能够实现该目标的引脚排列、那么该引脚会非常有用? 我已附加我的当前固定电子表格。 请注意、我的电子表格还包括我通过 QSPI、UART 连接到主机 UC (   e2e.ti.com/.../250415_2D00_PHY_2D00_PINNING.xlsx)的闪存引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave  

    我将邀请我们的硬件专家在这里提供帮助。

    Brennan Hartigan 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    您能否为正在查找的每种配置(MII、RMII、RGMII)创建 syscfg 文件、然后将它们发布到该线程? 这将是我更有效的查看方法、因为它将允许我看到引脚冲突和您的外设要求。

    谢谢、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、我已创建请求的 syscfg 文件。 很抱歉耽误您的时间、TI 未回复电子邮件已被垃圾邮件过滤器截获。 戴夫、谢谢你

    e2e.ti.com/.../250422_2D00_SYSCFG_2D00_FILES.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、  

    对于 PROFINET、与前文回复中提到的 Nilabh 一样、您需要在 PRU-ICSS1上实现这些引脚:

    [报价 userid="500225" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497670/am2612-am261x-zej-profinet-pinout-for-2ports-using-phy-dp83826-at-100mbps/5753953 #5753953"] 更改为0 ICSS1 将用于支持 Profinet (封装类型差异)、以便您可以共享您选择的引脚、我将联系我们的硬件专家来验证它们是否相同。

    请参阅随附的表以了解 ICSS 到以太网信号的映射-请注意、它显示的是 EtherCAT、但该信号映射适用于所有工业通信协议。

    完成后、请发送配置了 PRU-ICSS1引脚的 SysConfig 文件、我将再次查看这些文件。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan 您好、请找到基于 PRU-ICSS1的配置文件以进行审核。  

    问题1:是否使用 PRU-ICSS1 MDIO 并联连接到两个 TI DP83826E PHY? 或者 、我是否还需要第二组 MDIO 线路用于第二个 PHY?

     e2e.ti.com/.../250423_2D00_AM261xZEJ_5F00_PINOUT_2D00_Using_5F00_PRU_2D00_ICSS1.zip

    谢谢

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRU-ICSS1 MDIO 并行连接到两个 TI DP83826E PHY?

    是的、相同的 PRU-ICSS1 MDIO 应连接到两个 PHY、这是强制性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 Brennan 仍将查看我附加的配置文件? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、  

    您的 SysConfig 文件看起来不错!

    是-同一个 PRU-ICSS1 _MDIO 连接到两个 PHY。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我、否则我们可以关闭此主题。

    此致、

    Brennan