This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:PA18是否需要为 NRST 引脚和下拉电阻提供额外的电容器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505462/mspm0c1103-does-need-extra-cap-for-nrst-pin-and-pull-down-res-for-pa18

器件型号:MSPM0C1103

工具/软件:

您好 TI 专家

请参阅  MSPM0C1103数据表中的7.6.1 POR 和 BOR 以及 slaaed1e.pdf (如下图所示)、 NRST 引脚是否需要额外的电容?

PA18需要拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以移除 NRST 引脚上的额外电容器、因为 PA18不需要拉至低电平、因为 M0C1103没有 ROM BSL。