This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304-Q1:当器件断电时的 ADC 输入引脚输入电流

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505402/mspm0l1304-q1-adc-input-pin-input-current-when-the-device-is-power-off

器件型号:MSPM0L1304-Q1

工具/软件:

你(们)好

我的客户计划使用 ADC 来监控超级电容器电压、他们想知道器件断电时的 ADC 输入电流、但 ADC 输入引脚仍由超级电容器供电。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果器件断电、则 ADC 引脚到 GND 的阻抗大于1M Ω、因此可以忽略电流。