This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01032:HDSL 安全位置中断

Guru**** 2532830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501603/tidep-01032-hdsl-safe-position-interrupt

器件型号:TIDEP-01032

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我应该使用哪个中断来在 V 帧中获得数据安全位置数据。 是 专门为安全位置更新触发此中断。

谢谢你

Alan I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对于安全位置数据(VPOS)、PRU0_ARM_IRQ1是与之关联的中断。 此外、有关中断映射、请参阅以下信息:
    PRU0_ARM_IRQ4:EVENT_S

    PRU0_ARM_IRQ3/5:H 帧

    PRU0_ARM_IRQ2:VPOS2 (安全位置2)

    PRU0_ARM_IRQ1:VPOS (安全位置)

    PRU0_ARM_IRQ:event_L  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rajul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我正在运行同步模式、ES=4

    同步周期= 18750

    SYNC 计算具有以下特性

    ****************************************************************************
    SYNC 模式:周期= 18751
    同步模式:ES = 4
    同步模式:计数器= 269
    SYNC 模式:WAIT_BEVE_START = 9349
    SYNC 模式:bottom_up_cycles = 18748
    SYNC 模式:EXTRA_SIZE = 5
    SYNC 模式:temp_grest = 7
    同步模式:EXTRA_EDGE = 254
    同步模式:num_of_contining = 5.
    SYNC 模式:extra_size_remainder = 1
    同步模式:填充_余数= 2
    ****************************************************************************

    1)同步模式周期为:18751 、而不是18750

    VPOS2中断以18750的周期随基准中断而漂移。

    2)将设置更改为  

    ES=4  

    同步周期= 18749

    ****************************************************************************
    SYNC 模式:周期= 18750
    同步模式:ES = 4
    同步模式:计数器= 278
    SYNC 模式:WAIT_BEVE_START = 9349
    SYNC 模式:bottom_up_cycles = 18748
    SYNC 模式:EXTRA_SIZE = 5
    SYNC 模式:temp_grest = 7
    同步模式:EXTRA_EDGE = 254
    同步模式:num_of_contining = 5.
    SYNC 模式:extra_size_remainder = 1
    同步模式:填充_余数= 2
    ****************************************************************************

    VPOS2中断相对于基准中断似乎更稳定

    这是预料之中的吗?

    Alan I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您如何在这里提供同步脉冲? 您是否仅使用 SDK 示例?


    VPOS2中断以18750的周期随基准中断而漂移。

    [/报价]

    此处的基准中断是什么意思?

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Alan、

    这些是针对 ES=1和 PRU 频率=PRU 的 SYNC 模式进行的计算说明225MHz。 在捕获 SYNC 周期时、从内部 IEP 脉冲获取 SYNC 输入时、预期存在1个周期的锁存错误。 您是否尝试过同步模式来提供外部同步脉冲?  

    此致、

    Rajul