This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:将引脚配置为在上升沿从待机状态唤醒

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505179/mspm0g3519-configure-pins-to-wake-on-rising-edge-from-standby-state

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

我将使用 需要从待机状态唤醒的 MSPM0G3519、其中一个引脚用于检测上升沿、另一个引脚用于检测下降沿。 我知道当 MCU 处于待机状态时、只有 PD0会通电。 用于检测边沿触发器的引脚配置有哪些选项? 我原本想将一个引脚设置为 GPIO 作为 PAx、PBx 等、并将其配置为在边缘 IRQ 时唤醒、但我无法找到有关哪些 GPIO 引脚在 PD0下运行的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    GPIO 是 PD0外设。

    [注意:GPIOC 也是 PD0、这是缺少此器件的数据表、将在下一版本中进行更新。]

    是、所有 GPIO 都可以在待机模式下工作、以通过上升沿或下降沿唤醒 MCU。

    B.R.

    Sal