This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:请求提供功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极标度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503204/ucc14140-q1-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:UCC14140-Q1

工具/软件:

我询问了 UCC14140-Q1的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和故障模式分布、栅极标度。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

UCC14140QDWNRQ1  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可在以下网站上找到时基故障估算:

    www.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否有故障模式分布数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claire、

    我也非常了解该器件符合 Siemens Norm SN 29500-2  的失效模式分布(FMD)和元件故障率、该文档通常包含在功能安全报告中(请参阅 www.ti.com/.../snia035a.pdf = 1744881298803&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMP390-Q1作为参考)。

    FMEDA 需要此信息、此器件包含在分析中、因为它是设计的一部分。 这将帮助我们了解系统中可能产生的失效模式和影响。 如果我们能 在今后1-2周内提供报告、那将是很好的。  

    请告诉我是否可以支持此请求、感谢您抽出宝贵时间。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire:

    我想我在产品文件夹中找到了这份报告。
    此问题可以关闭。

    谢谢。此致

    Sijia