This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:MacOS 上的 Uniflash

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505878/mspm0l2228-uniflash-on-macos

器件型号:MSPM0L2228
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我尝试了基于网络的 Uniflash、MacOS GUI Uniflash 应用和 MacOS 应用构建的命令行应用。  这3种测试同样失败。

我无法从基于 Web 的版本或 GUI 复制错误消息。  他们只是挂"加载",我必须强制退出应用程序。  它看起来在底部框中有错误消息,但我不能复制它们,因为应用程序/网页已挂起。

我离命令行应用更近了。  为确保 MacOS 安全、手动批准所有未签名的.dylib 应用程序确实需要10次以上的通行证、但现在我收到了以下消息。  我添加了一些空白并替换了我的用户名:  

Error initializing flash programming: 
Failed to load /Users/xname/Downloads/uniflash_osx/ccs_base/DebugServer/bin/libFlashMSPM0SLBootloader.dylib: 
        dlopen(/Users/xname/Downloads/uniflash_osx/ccs_base/DebugServer/bin/libFlashMSPM0SLBootloader.dylib, 0x0001): 
Library not loaded: libboost_filesystem.dylib   
Referenced from: <7FCFFB25-8EEE-3CB1-8FA8-00F7113344B5> 
               /Users/xname/Downloads/uniflash_osx/ccs_base/DebugServer/bin/libFlashMSPM0SLBootloader.dylib   
                                                         Reason: tried: 'libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                    '/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OSlibboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                                                        'libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                                         '/usr/local/lib/libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                                               '/usr/lib/libboost_filesystem.dylib' (no such file, not in dyld cache), 
                                    '/Users/xname/Downloads/uniflash_osx/libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
'/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/Users/xname/Downloads/uniflash_osx/libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                    '/Users/xname/Downloads/uniflash_osx/libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                                         '/usr/local/lib/libboost_filesystem.dylib' (no such file), 
                                                               '/usr/lib/libboost_filesystem.dylib' (no such file, not in dyld cache)

似乎是在抱怨2个文件。  它似乎 在到处寻找第二个。  我在整个系统中搜索了 libboost_filesystem.dylib、结果空了。

错误消息对您有什么意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 MacOS GUI 应用提供的一些版本信息:  

    Version: 9.1.0.5175
    [Hide Components]
    Name	Version
    bslscripter	1.0.0
    c29_device_support	1.2.10.0
    cc2538_device_support	2.00.04.11
    cc3200_device_support	1.0.8
    cc3200_driver_support	1.0.8
    cc3220x_cc3235x	1.0.5
    ccs_tiva_tm4c_devices_files	2.1.1.15071
    com.segger.jlink	8.12.4.0
    dspack	20.1.0.3671
    hercules_device_support	6.0.9
    http_requestor	1.1.0
    lpcs_device_support	3.21.2.57
    mmwave_radar_device_support	1.7.7
    mmwave_radar_python_support	4.0.0
    mmwave_radar_serial_support	2.0.1
    mspm0_device_support	1.13.00.02
    mspsl_blprog	1.7.0.0
    pga_device_support	1.0.2
    python_dependencies	2.1.1
    serial_connection_support	1.0.0
    sitara_mcu_device_support	1.4.1
    sp_mcu_device_support	1.1.0
    targetdb_default_props	12.8.0.202407141830
    ti_c2000support_setup	6.25.0.0
    ti_c2800_flash	1.0.0.5
    ti_emupack_setup	20.1.0.3372
    ti_msp430pack_header_files_gcc_setup	11.1.0
    ti_msp430pack_header_files_setup	11.1.0
    ti_msp430pack_setup	11.1.0
    ti_msp430pack_support_files_setup	11.1.0
    ti_msp432flashpack_setup	8.2.3
    ti_msp432supportpack_setup	8.2.2
    ti_tiva_stellaris	2.1.3.15
    ticloudagent	2025.02.25
    yarov	2.0.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    抱歉、我没有用于测试 UniFlash 的 MacOS。 您能给出一些 GUI 运行和错误显示的屏幕截图吗?

     然后、我可以从工具团队专家那里获得一些意见。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我不会花更多时间尝试运行 UniFlash。  我只是想我会发布一些细节,以防有一个简单的解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    好的、将该主题移至工具团队的组织、查看 是否 根据您的当前信息有一些意见。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    我可以在 Mac 上看到相同的效果。  似乎引导加载程序(串行)配置具有 UniFlash 随附的依赖项。

    我能够使用默认连接、该连接使用嵌入式 XDS110调试探针、正常工作。

    即、如果我让它检测到我的电路板并使用顶部的默认连接、这很好。  或者在"New Configuration"部分、我可以使用前2个选项中的任何一个、而不是引导加载程序选项。

    我会提出一个问题来跟踪此情况。  可能只是包装问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I 将提交问题以跟踪此

    此问题的跟踪链接是: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12413

    谢谢

    Ki