This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 uniflash 将程序刷写到我们的产品中、但 HiveMQ 中没有结果

Guru**** 2760945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497913/uniflash-flash-the-program-using-uniflash-into-our-product-but-no-results-in-the-hivemq

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:CC3230SFSysConfig

工具/软件:

我们的产品使用 cc3230sf、需要根据客户端请求使用 uniflash 而不是 CCS 刷写程序。 当使用 uniflash 时,被 chatgpt 告知要刷写程序,因为每次我们构建程序时都需要使用调试文件夹中存在的.sli 格式。 不过、问题在于、虽然清理并编译了工程、但工程中不存在 debug 文件夹、因此我尝试使用工程中存在的另一个.sli 格式。 问题仍然存在、因为我们的产品要查看结果、需要查看 HiveMq 以检查产品与 HiveMq 之间的通信是否已建立。 到目前为止、当我们使用 CCS 刷写程序时、它是正常工作的、但使用 uniflash 时不会工作。 从这个意义上讲、应采取哪些措施来确保我们的产品在使用 uniflash 刷写后能够完美地工作、然后使用 cc3230sf 构建的产品在连接到 PSU 时可以直接开始工作。 寻求有关此问题的帮助

这是从 SysConfig 文件夹中使用.sli 格式时的结果

一般项目配置

最后、在 HiveMq 中、使用 uniflash 并使用 PSU 直接为产品供电时、不会显示任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 CCS 中创建 image.bin 后、您可以使用 uniflash 来刷写该映像。 我建议在 uniflash 指南的第6章下行。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru469h/swru469h.pdf 

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、相信这个工具是有效的、但我们通过在 CCS 中构建工程来简化方法、然后使用 uniflash、接下来我们会按照第6章中所述上载 MCU 映像和服务文件包(按取消勾选 MAC 地址)来解决这个问题。 但出于某些原因、我们能够对之前使用 CCS 进行刷写和调试的 MCU 进行刷写、然后使用 Uniflash 进行刷写并查看 MQTTexplorer 和 HiveMQ 中的结果、但对于我们能够刷写但无法正常工作的全新电路板无法查看结果(需要使用 Uniflash 而不是 CCS 直接刷写)。 在这种情况下、可能会丢失一些文件或导致此问题的原因。 希望得到您对此的反馈。

    此致、
    Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiman:

    我只想在这里澄清一下问题。 假设首先使用 CCS 调试了电路板、但随后使用 uniflash 刷写新映像时可以正常工作。

    但是、如果有新电路板、并且您仅使用 uniflash 刷写映像、则映像不会工作?

    此致、

    Rogelio