This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何使用 MSPM0 I2C 发送 I2C 快速命令

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506642/mspm0g3507-how-to-send-i2c-quick-command-using-mspm0-i2c

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

请参阅 MSPM0C/L/G 的 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/slau846

20.2.4.1.1控制器配置- 控制器快速命令事务

下面是演示代码:

e2e.ti.com/.../i2c_5F00_controller_5F00_quick_5F00_command_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

这是 I2C 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未经请求:请注意勘误表 I2C_ERR_02 (在某种程度上是 I2C_ERR_01)[Ref 勘误表(SLAZ742B)第9页]。

    摘要:仅使用 DIRECTION_TX (如上所示)、而不使用 DIRECTION_RX。