This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:SDIO 配置中 GPIO 引脚的驱动容量

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506685/mspm0c1104-drive-capacity-of-gpio-pins-in-sdio-config

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

我们是否可以使用 SDIO 引脚驱动2 mA LED、即不在 LED 驱动电路中使用晶体管?

数据表7.10.1电气特性提到了 VCC > 2.7V 时的6mA 测试条件  

处理器最多必须使用此类 GPIO 驱动三个 LED。

在评估板原理图中可以看到、MCU 的 PA22引脚直接驱动 LED (器件型号: LTST-C190KRKT )。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表 7.1绝对最大额定值

    2/SDIO 电流6 mA 会导致较小的压降、具体取决于您的要求。

    此外、在 NOR MCU 驱动 LED 中、我们可以使用限流电阻来控制电流、值可以是300 Ω 到10k Ω、这也取决于您的 LED 亮度要求。

    请 勿 让 总 MCU Vcc 电流超过7.1绝对最大额定值48mA 中指定的值。

    对于单个 MCU SDIO、将电流保持在6mA 范围内。

    例如、如果 Vcc 为3.3V、则高于550 Ω 的限流电阻是可以的。