This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:CMPSS 示例工作异常

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505890/am2634-cmpss-example-work-abnormal

器件型号:AM2634

工具/软件:

我从 SDK 运行 CMPSS 示例、如下所示文件夹 mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31\examples\drivers\cmpss\cmpss_synchronize_tripp\am263x-cc。

由于 CMPSS 负输入应为内部 DAC 2048、因此我预计 CMPSS 输出应为1、而正输入大于1.65V、而正输入小于1.65v 时输出为0。  

然后、我尝试在 HSEC 引脚15 (HSEC_ADC0_AIN2)上提供电压、该电压应该是 CMPSS 正输入、实际上只有输入电压0、然后是 CMPSS 输出0、否则 CMPSS 始终输出1、而输入电压为0.1~3.3V、这超出了我的预期、您能否帮助验证示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以帮助验证我们的 SDK 示例并回复此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能尝试将 SW6移至位置2-3、

    我能够运行 CMPSS 异步跳闸示例、此时此开关处于正确的位置。

    此致、
    阿克什特