This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0G1507通过调试器禁用引导加载程序选项

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505529/mspm0g1507-mspm0g1507-bootloader-disable-option-through-debugger

部件号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIG、UNIFLASH

工具/软件:

目前、我们面临 MCU MSPM0G1507启动方面的问题。

  • 在 MCU 中、除非我们通过 CCS 中的 SysConfig 将其禁用、否则默认会启用 BSL 和"BSL 调用引脚检查"。
  • 在我们的应用程序 BSL 调用引脚中、强制 PC 跳转到引导加载程序。
  • 通过 CCS 禁用 BSL、然后通过 Uniflash (外部调试器 XDS110)对应用文件进行编程是一项繁琐的工作。

 我们需要对大约600个电路板进行编程、因此寻找一种简单且快速的方法来禁用 BSL 或"BSL 调用引脚检查"。  您能否提供通过外部调试器(XDS110)对 MSPM0G1507的 NONMAIN 存储器区域进行编程的过程。

 如果 UNIFLASH 有任何限制、则我们可使用任何其他可同时对应用程序和 NONMAIN 存储器区域进行编程的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您联系我们。 让我在内部进行讨论、看看我能否为您提供更好的解决方案。