This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:ADC 采样时间(SCOMP0、SCOMP1)选择标准

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504238/mspm0g3507-adc-sample-time-scomp0-scomp1-select-standard

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好 Guru、

在 TRM 中、ADC 模块中的采样计时器选择适当的采样计时器源(SCOMP0或 SCOMP1)。

我找不到所选的标准。

您知道该标准吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您提出这个问题。 SCOMP0和 SCOMP1的值是用户定义的值。 SCOMPx 中的值可以定义采样时钟数来设置采样窗口、从而配置采样周期。 默认的 SCOMPx 采样计时器值会转换为1个周期宽的采样脉冲、使采样周期可以完全基于采样时钟和 SCLKDIV。  

    在使用自动模式的情况下、您 需要在 SCOMPx 寄存器中编程所需的采样计时器值、并使用 MEMCTLx 寄存器中的 STIME 位选择适当的采样计时器源(SCOMP0或 SCOMP1)。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的回答。

    那么、您知道选择 SCOMPx 寄存器的标准吗?

    恰当的模棱两可...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件上开始调试后、我会查看寄存器映射、并查看哪个处于活动状态。 您可以选择使用 soi 我建议只在您的代码中进行设置。