This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:empty_mspm0g3507:无法加载64引脚 SysConfig

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505879/mspm0g3507-empty_mspm0g3507-unable-to-load-64-pin-sysconfig

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他部件:sysconfig

工具/软件:

您好 MSP 团队:

我有一个客户在使用 SysConfig 时遇到问题。 它们使用64引脚 MSPM0G3507 Launchpad、并且无法打开 GPIO 以配置 Pin1/PB13。 当我打开空工程文件以查看发生的情况时、无论是 LP-MSPM0G3507空示例还是定制板 MSPM0G3407空示例、都会遇到以下错误:

我也注意到有人在这篇文章中有类似的问题,但他们从来没有跟进过,一旦我们回复。 我使用了最新的 CCS 和 MSPM0 SDK、是否有任何明显的原因导致这种情况发生?

如果您需要任何其他信息、请告知我。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然找不到如何重现此问题。

    也许尝试重新打开 CCS/syscfg、或者重新安装 CCS/syscfg 将解决该问题。

    您可以打开其他外设吗? 例如 UART/RTC、您能看到这个问题吗?

    我会将该勾选内容循环至 CCS 论坛、从他们处获取一些注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、您使用的 CCS、SysConfig 和 MSPM0 SDK 是什么版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki 和 Helic,

    您可以打开其他外设吗? 例如 UART/RTC、您能看到此问题吗?

    我可以点击所有其他外设、它仅通过"GPIO"选项卡显示。  我已尝试重新启动 PC 和 CCS/SysConfig、但仍收到错误。  

    您使用的 CCS、SysConfig 和 MSPM0 SDK 是什么版本?

    我使用的是以下版本

    SysConfig:1.22.0、1.23.0、1.23.1

    MSPM0 SDK: 2.02.00.05

    MSPM0功能支持: 1.13.00.02

    CCS:20.1.1.8__1.7.1

    默认 VS Code API:1.92.2

    从外观来看、SDK 需要安装 SysConfig 1.21、这导致了 GPIO 出现问题。 我将 MSPM0 SDK 更新为2.04.00.06、这似乎解决了问题。 我将与客户一起了解他们使用的版本。 据我所知、他们使用的是最新版本的 SDK、但可能不是最新的 SysConfig 工具。 如果我遇到更多问题、我将创建一个单独的主题。

    此致、

    David