This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:验证闪存已成功加载

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501725/am263p4-q1-verify-flash-loaded-successfully

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用 Uniflash v9.0.0将其程序写入闪存。 它会显示一条成功消息"[SUCCESS] Program Load completed successfully "、但有时会有刷写失败的情况。

是否有办法验证闪存已成功加载? (UART python 加载脚本具有一个闪存验证过程。 有什么相似的吗?)

是否有办法转储闪存内容?

我看到 CCS 中有 saveRaw ()命令。 此命令转储什么? 高速缓存是从 CPU 端获取的还是实际的闪存内容?

此致、

Mari Tunnoda