This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SoC-AM263PX:MCU-PLUS-SDK:在开发引导模式下终止和重新启动调试会话不会处理 SoC 复位

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507590/faq-mcu-plus-sdk-am263px-am263px-in-dev-boot-mode-terminating-and-relaunching-the-debug-session-does-not-take-care-of-soc-reset

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

工具/软件:

尊敬的专家:

在开发引导模式下、终止和重新启动调试会话不会处理 SoC 复位。

SoC 需要手动上电复位、以便下一个调试会话正确启动。

它不会在 main 处停止、而是进入中止状态、R5F CPU 处于运行状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 AM263Px 的 GEL 文件(doc 初始化脚本)中的一个已知问题。 此问题将在下一个 CCS 主题版本中修复。

    对于现有的 CCS eclipse 和 CCS heia 版本、请使用以下规避方法:

    转到 AM263Px.gel 文件 CCS 安装文件夹: ccs1281/ccs/cs_base/emulation/gel/AM263Px/AM263Px.gel

    2.在文本编辑器中打开 GEL 文件。

    3.函数的血清: OnTargetConnect ()

    4.添加  GEL_Reset ();  数字签名。

    5.保存文件并关闭编辑器。

    6.重新启动 CCS、这样应该可以解决问题。