This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306:无法将"Configuration NVM"部分添加到 SysConfig 1.22.0中的 WQFN-16 (RTR)软件包中

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509208/mspm0l1306-mspm0l1306-unable-to-add-configuration-nvm-section-to-wqfn-16-rtr-package-in-sysconfig-1-22-0

器件型号:MSPM0L1306
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

重现步骤:

  1. 安装 CCS Theia 1.5.1或 CCS 版本:20.1.1 (在 Linux 和 Mac 版本中均适用)
  2. 创建一个新的空工程
    1. 选择 MSPM0L1306器件
    2. 使用空项目模板
    3. 使用 TI CLANG 编译器、而不使用 RTOS
    4. 如果出现提示、请下载/更新2.04.00.06 SDK 和 SysConfig 1.22.0
  3. 在新工程中打开 SysConfig
    1. 将封装从默认的32引脚切换到 WQFN-16 (RTR)封装
    2. 应用开关后、尝试添加"配置 NVM"设置

出现以下错误信息。 Mac ARM64和 Linux 中也有同样的消息。 在其他封装(包括16引脚 SOT-16 (DYY))中、不会出现该消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    让我与软件团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    尝试使用最新的 SDK (2.4.0.06)和最新的 SysConfig (1.23.1)、然后告诉我这样是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    运气差。 当我在具有这些依赖项的 Mac OSX CCS Theia 1.5.1上安装时、也会出现同样的行为。

    我找到了一种更简单的重现方法:

    1.从 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG#downloads 下载1.23.1 SysConfig Linux 版本。  

    2.安装并启动 Sysconfig

    3.使用 MSPM0L1306创建新设计并选择 RTR 封装

    4.尝试添加 NVM 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Derek -想一想、您可能在 CCS"classical"12.8上试过了吗?

    安装过程包括 SysConfig、因此您无需单独安装。  这是显示 CCS 安装程序放置位置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我认为、在短期(直到有效的 SysConfig 发布为止)权变措施是使用 SOT-16 (DYY)封装而不是 WQFN-16 (RTR)来 为 BSL 闪存插件应用生成 BCR / BSL 区域。  我只需跳过其中 i2c 除 PA0/PA1之外的任何引脚配置、这些设置看起来与 RTR 兼容。

    如果您可以重现上述简单的独立步骤 (可能也会在 Mac 和 Linux 等 Windows 上发生)、请在这些步骤中记录一个错误。 我 预计 修复会传播到 CCS/Theia。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    好的、我最终使用 CCS 20.1.1重现问题。  让我来找你。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    已记录错误、软件团队将优先尽快修复错误。  如果我听到他们的回复、我将保持这篇帖子打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。  我将密切关注将来的版本。