Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 工具/软件:
您好、
我将 AM2432与工业 SDK 09.02.00.24中的 Profinet 配合使用。
我知道 Profinet 库支持冗余 S2。 但是、我目前有一个不支持冗余的 PLC。
是否有任何其他方法或任何其他检查来测试冗余是否已实现并且在我的项目中运行良好? 此外、冗余是否已经针对认证进行了测试、无论我的应用特定实施如何、冗余是否仍然可以正常工作?
谢谢您、
此致、
Andrea