This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C driverlib 缺少 TIMA API

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510831/mspm0c1104-mspm0c-driverlib-missing-tima-apis

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

同样、我在 driverlib 文档中没有看到 TIMA 模块:

MSPM0C110X 驱动程序库:模块

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    现在、API 中未列出 TIMA 支持。  让我看看谁负责生成 API 文档。  感谢您的关注;)

    我会让这个帖子保持打开状态、直到我得到您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我问 J.D.、他说 TIMx 模块就像函数的"超集"、TIMG 是一个子集。  这意味着、对于 TIMA 功能、请使用 TIMx 模块。

    以下是一些证据: 并不是 TIMG 函数是 TIMx 函数的包装器函数。  同样、TIMG 模块中找不到支持 TIMA 功能的一些数据结构

    因此、它查找 TIMA 或 TIMG 的逻辑 is....use TIMx 模块(间接)、并将 TIMG 模块用于 TIMG 函数。  

    这有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    好的、感谢您的澄清。  

    Munan