This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S6950:什么是"BIOS_EXIT (0)"?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512398/lm3s6950-what-is-bios_exit-0

器件型号:LM3S6950

工具/软件:

大家好!

这将是大规模生产后的故障。
由于微控制器端的初始化故障、无法与主机系统进行 LAN 通信。
导致目标装置未激活时出现错误。

是否有任何要检查的项目?

我‘初始化失败时的"BIOS_EXIT (0)"。
请‘此"BIOS_EXIT (0)"是什么。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    Unknown 说:
    这将是大规模生产后的一个故障。
    由于微控制器端的初始化故障、无法与主机系统进行 LAN 通信。
    导致目标装置未激活的错误。

    如所述、有多少设备发生故障? 这只是一个故障器件吗? 故障百分比是多少?

    Unknown 说:
    我担心‘初始化失败时出现的"bios_exit(0)"。
    请‘此"BIOS_EXIT (0)"是什么。

     有关 BIOS_EXIT ()的详细信息、请参阅 SYS/BIOS 用户指南。  

    BIOS_EXIT()—当您希望 SYS/BIOS 应用程序终止时调用此函数。 BIOS_EXIT()不返回到调用 BIOS_START()的函数。 相反、bios_exit()调用 System_exit()并中止。  然后执行通过 System_atexit()或 ANSI C 标准库 atexit()函数绑定的所有函数。 建议调用 BIOS_EXIT ()而不是调用 SYS/BIOS 应用程序的 System_EXIT (),因为 BIOS_EXIT ()会在调用 System_EXIT ()之前执行内部清理。 如果应用程序需要以错误条件终止,它应该调用 System_abort()或 System_abortSpin()。