This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:SBC 的示例代码

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0G3507, MSPM0L1306, MSPM0L1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498196/mspm0l1227-q1-example-code-for-sbc

器件型号:MSPM0L1227-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0L1227、 MSPM0G3519、 MSPM0G3507、 MSPM0L1306

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有一个示例代码 、用于通过启用 CRC 功能的 SPI 与 SBC TLIN1431进行通信?

谢谢您、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    目前、我们仅提供适用于 MSPM0G3507/MSPM0G3519/MSPM0L1306器件的 LIN 示例、但 MSPM0L1227包含支持 LIN 的 UART、并可根据 MSPM0G3507的 LIN 示例:LIN 轻松迁移 MSPM0L1227的 LIN 示例  

    对于 TLIN1431、我们的 LIN 示例实现了具有 CRC 功能的 LIN 协议、而不指定 LIN 收发器。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    他们要 寻找与 SBC TLIN1431进行通信的示例代码、

    例如、如何启用和维护 TLIN1431中存在的窗口看门狗模块。

    他们尝试禁用窗口看门狗/还尝试配置64ms 窗口时间和服务、但仍在复位微控制器。 我正在沿着这个方向寻找提示或示例代码(如果可用)。

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    我们在 MSPM0中没有用于 TLIN1431通信的示例。

    至于您对看门狗配置的问题、我认为一种方法是设置一个比设置的看门狗周期小得多的使用周期。 另一点是、由于它是一个窗口式看门狗、因此确保服务信号位于打开窗口内也很重要、观察 nRST 和看门狗服务信号的波形对于调试可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    您是否有用于 TLIN1431器件且具有多项式0x2F 的示例代码 CRC8H27?

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    MSPM0支持 CRC16-CCITT 和 CRC32- ISO3309多项式函数、请参阅  第22章恐怖袭击   有关更多详细信息、请参阅 MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)。  

    客户需要哪种 CRC 算法?

    此致、

    Pengfei