This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0系列

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512210/mspm0g3519-mspm0-family

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

打开 Book MCAL、

在 Valls 研讨会期间的演示文稿中提到了 TI "客户可以根据指定使用假设之外的项目特定要求自由更改和调整所提供的材料"
这是否意味着 Lear 也可以修改 MCAL 源代码?如果是、如果 Lear 发现 MCAL 中存在任何问题、谁会解决(TI 或 Lear)? 解决 MCAL 问题的 TI 策略和频率是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此 TT 并在另一个 TT 中回复您。