This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 3009770 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512073/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题:MSPM0-SDK 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在 D 驱动器上安装了 CCS 和 SDK、但在编译官方示例时、发生了以下问题。 如何解决?

以下是图片上的特定文本。:


[0]****工程 GPIO_TOGGLE_OUTPUT_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang****的纯净配置调试
[1]"D:\\ti\ccs2011\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 16 clean -O

[2] del /F "error.h""gpio_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out"
[3] del /F "gpio_toggle_output.o"
[4] del /F "gpio_toggle_output.d"
[5]找不到 C:\Users\Yuhui\workspace_ccstheia\gpio_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\error.h
[6]找不到 C:\Users\Yuhui\workspace_ccstheia\gpio_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\gpio_toggle_output.o
[7]找不到 C:\Users\Yuhui\workspace_ccstheia\gpio_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\gpio_toggle_output.d
[8]完成清洁

[9]*****构建完成****
[10]Buildfile generation error...(构建文件生成错误...)
[11]产品 MSPM0-SDK v2.4.0.06当前未安装、没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
[12]Through ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CCS 中添加依赖产品:

    File - Preferences - Code Composer Studio Settings - General - Products