This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:MATLAB 提供工具箱

Guru**** 3003270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502338/tms570ls1227-tool-box-available-in-matlab

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:

我们将此微控制器用于应用。 如何在 MATLAB 中开发软件。 MATLAB 中的任何工具箱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成熟的体积将是500k pa。 您能通过设计 MATLAB 工具箱来帮助我们吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivasakthi:

    您能否请参考以下主题一次:

    (+) TMS570LS1224:MATLAB 中的代码生成-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适用于 TMS570LS 系列微控制器的板级支持包(BSP)? 是否有任何可支持此系列开发的定制工具箱或第三方工具(付费或授权)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivasakthi:

    据我所知、Hercules 的 RM48x 和 RM57x 器件支持 Matlab。 我认为我们不提供 TMS570LS 系列器件的 Matlab 支持。

    我不知道任何第三方工具也能提供帮助。 如果你想我与我的高级同事核实,他似乎几天不在,我将与他核实我们是否有任何第三方工具来做到这一点。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请与您的高级同事核实、并在您有更新后告知我。 我将等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivasakthi:

    不、我们没有 TMS570器件的 MATLAB 支持。