This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TwinCAT 不扫描器件

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505142/am263p4-twincat-does-not-scan-for-device

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:LP-AM263P

工具/软件:

您好:  

我遵循以下指南:
EtherCAT 从站:TwinCAT3中的简单演示

但是、当我相应地设置系统时、我无法扫描 TwinCAT3中的设备、因为该选项呈灰色显示。
我使用的是集成了 Intel NIC219-LM 的笔记本电脑。

这可能是外设问题吗?

此致
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们将需要查看 TwinCAT3用户指南以了解 NIC 是否安装了实时驱动程序并且 TwinCAT 运行时在 CAN 之前处于配置模式。 有时、从 Windows NIC 属性禁用除 TwinCAT 之外的所有不需要的协议也会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、  

    我设法扫描此器件、但 TwinCAT 无法识别 TwinCAT/3.1/Config/IO/EtherCAT 文件夹中的 ESI 文件。
    我可以在 TwinCAT 中直接链接该 ESI 文件吗?

    我将 IC SDK 10.0.0.11与 LP-AM263P 搭配使用。

    此致
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它仍然无法正确扫描、您是否可以尝试从 NIC 属性禁用除 TwinCAT 之外的所有协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    问题看起来与该主题中面临的问题类似: LP-AM263:无法在 TwinCAT 上扫描 EtherCAT 子器件

    我将在内部查看、然后返回给您。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pratheesh、Aaron、

    我进行了调试、您说得对、表示扫描不成功。

    在 AM263P 上重新编译后、我能够正确检测到它并运行示例、如所述。
    此外、我已将 AM263P 添加到 TwinCAT 的白名单中。

    此致
    Manuel