This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:RGMII MAC 至 MAC 连接

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508335/am263p4-rgmii-mac-to-mac-connection

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:AM6442、

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 AM6442处理器上的其中一个 RGMII 端口进行 MAC 至 MAC 连接、从而与 AM263P4控制器进行通信。 根据 AM6442原理图设计指南和原理图审阅检查清单、第7.3.1.9节 、建议与 TI 核实所选处理器系列是否正式支持 MAC 到 MAC 接口。

参考文档编号(SPRACU5D–2021年6月–2025年1月修订)

您能否提供任何可用的信息、文档或测试结果、以确保我们朝着正确的方向前进?

注意: 未找到有关 AM263P4控制器支持通过 RGMII 端口进行 MAC 至 MAC 连接的信息。 请提供 AM263P4控制器的任何可用详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    对不起,我的反应迟缓,我是不在办公室. 我确实有关于此问题的一些信息、但我需要一些时间来确认此功能是否有效、因为此功能尚未在内部完全测试。 我可以分享这些步骤、但我不确定它们是否完全正常工作。

    如果您的硬件是定制的、请确保让 TI 团队审查硬件原理图。

    1.要启用 Mac 到 Mac 模式、请在 example.syscfg 文件中的 ETHPHY (CPSW)中、将 PHY 更改为"No-PHY"。 确保 Mac 端口配置正确。  

    2.在 example.syscfg 中、对于 Enet (CPSW) board-config、将电路板标记为定制电路板。

    3.发布后、您必须实现 一个文件 enet_custom_board_config.c、并将其包含在构建中。 我附加了一个可以引用的示例 enet_custom_board_config.c 文件(适用于 AM263x)。

    我们在 SDK 中记录了此内容: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/enet_mac2mac_top.html 

    e2e.ti.com/.../2656.enet_5F00_custom_5F00_board_5F00_config.c

    请注意、此问题尚未在 TI 方面进行全面测试、请告知我这样是否解决了您的问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您的更新。

    如您所述、RGMII MAC 至 MAC 接口测试尚未完成。

    我们可以在 AM6442处理器和 AM263P4器件之间连接 FSI 接口吗?

    您能否提供有关这些器件是否已完成测试的详细信息?

    或者、您能否分享哪些接口已针对这些设备之间的通信进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    温和的提醒:

    您的及时回复将帮助我们更快地做出决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    抱歉、我无法回复、因为在我的仪表板中找不到此 E2E、因为在上一次回复标记为"已解决"(绿色框)后、它被转换为"关闭"。

    我们能否在 AM6442处理器和 AM263P4器件之间连接 FSI 接口?

    是的、您可以使用 FSI 在这两个器件之间进行通信。 FSI-FSI 已经过 AM263Px 到 F28x 器件的通信测试。 使用 AM64x 时应该不会出现问题。

    您能否提供有关这些设备是否已完成测试的详细信息?

    由于这些器件来自不同的 TI 总线、因此对这两个器件之间的通信接口进行了很多交叉测试。 我能知道您的要求吗?

    根据 FSI 和以太网的选择、您可能会寻找高速通信协议。 是否有特定的速度要求? 在此基础上、我可以进一步提供帮助。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以参考以下主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505226/am6442-set-cpsw-up-in-no_phy-mode

    AM64x 上的一位客户在 NoPHY 模式下使用 CPSW、找到了您可能遇到的问题的权变措施(如我上一次回复中所述)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您更新 Mac-to-Mac 连接。

    正如我在上一个问题中提到的、您是否还能提供有关 FSI 接口的信息? 这将用作回退选项、以防我们遇到 RGMII 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    正如我在上一次答复中所述、这已经使用 C2000 - AM26x (不是使用 AM64x-AM26x)进行了测试、但所有这些器件上 FSI 的硬件是相同的、因此 AM263Px-AM64x FSI 应该可以正常工作。

    此外、您计划如何跨器件连接 FSI 引脚? 您是否正在构建一些定制硬件、或者是否计划通过跳线电缆连接这些硬件?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的及时回复。

    FSI 引脚将直接连接在 PCB 上的 AM6442处理器和 AM263P4控制器之间、不需要隔离器或电缆进行通信。

    您能否提供适用于此设置的任何特定指南文档或 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:  

    没有适用于外部 FSI 通信的 SDK 指南。 所有 SDK 示例都使用内部 FSI 环回、因此可以禁用此功能、以便使用外部 FSI 通信。

    您可以参考 FSI 的 SDK 示例、并注释掉以下部分:

    您还可以参阅以下 https://www.ti.com/lit/an/spracm3e/spracm3e.pdf (这是在 C2000器件上进行的、但在针对 AM263Px 和 AM64x 实施时发现结果可能也很有用、因为硬件是相同的)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、对于软件、我们在 MCU+ SDK 中只有 FSI 文档、

    FSI 驱动程序: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/DRIVERS_FSI_PAGE.html

    FSI API 指南: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/group__DRV__FSI__MODULE.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shaunak 更新。