This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:6.3.145 POR 电平转换器 Los

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495041/am2434-6-3-145-por-level-shifter-los

器件型号:AM2434

工具/软件:

AM2434安全手册列出了故障避免措施"POWER-F1"。 这又指第6.3.145章"POR 电平转换器丢失"。 在哪里可以找到 有关如何使用 参考手册中的"电平转换器损耗"的信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Awolde、

    感谢您的查询。

    让我在内部与专家核实并重新分配。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您是否得到了专家的任何回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、  

    感谢您的关注。

    我没有收到专家的任何意见。

    我正在关注。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    句子是"此器件包含电平转换器、用于转换电压域之间的信号。 如果电平转换器一侧的电源电压丢失、电平转换器将隔离两个电压域。 这有助于在电源出现故障时防止域间的信号损坏。"

    我们能说信号有一个特定的电平吗? 它始终为0吗? 还是悬空? 信号能否一直处于高位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、  

    感谢您的其他意见。

    我们的安全专家似乎已离职。

    我将跟进并更新收到的任何输入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、  

    请参阅以下我收到的输入。

    实现是 SOC 内部的。

    这是一种故障避免措施、意味着客户无需执行任何操作。 我们稳定地设计了此电路、并将其纳入考量范围  

     这一额度已反映在 FMEDA 覆盖范围中、以减轻可能发生的故障。  

     因此无需客户采取任何措施  

    此致、

    Sreenivasa.