This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:按钮 GIOA7

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514613/tmdx570lc43hdk-push-button-gioa7

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:

您好、

İ 可以控制按钮状态。 按钮为 GIO 端口 A 引脚7。 但当我控制端口 A 7时、不会显示按钮值。 我可以在 GIO Porta 引脚6上看到。
它在文档和电路板上显示为7。
这是什么原因? 准备文档时忽略0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    您可以尝试使用以下代码一次吗:

    内部 main (void)

    /*用户代码开头(3)*/
    hetInit();
    gioInit();

    gioSetDirection (hetPORT1、
    (1 << 0)|
    (1 << 5)|
    (1 << 17)|
    (1 << 18)|
    (1 << 25)|
    (1 << 27)|
    (1 << 29)|
    (1 << 31));

    while (1){

    按钮=((gioPORTA->DIN &(1 << 7)>> 7);

    if (button == 0){
    gioSetPort (htPORT1、
    (1 << 0)|
    (1 << 5)|
    (1 << 17)|
    (1 << 18)|
    (1 << 25)|
    (1 << 27)|
    (1 << 29)|
    (1 << 31));
    }

    否则 if (button == 1){
    gioSetPort (htPORT1、
    (0 << 0)|
    (0 << 5)|
    (0 << 17)|
    (0 << 18)|
    (0 << 25)|
    (0 << 27)|
    (0 << 29)|
    (0 << 31));
    }

    }

    /*用户代码结束*/


    }


    /*用户代码开头(4)*/
    /*用户代码结束*/

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我解决了以下问题。 但我不明白为什么我从引脚6和读取 
    为什么值​​0 2而不是1 0。 

     

    /*用户代码开头(3)*/
    hetInit();
    gioInit();

    gioSetDirection (hetPORT1、  
    (1 << 0)|
    (1 << 5)|
    (1 << 17)|
    (1 << 18)|
    (1 << 25)|
    (1 << 27)|
    (1 << 29)|
    (1 << 31));

    while (1){

    按钮= gioPORTA->DIN >> 6;

    if (button == 0){
    gioSetPort (htPORT1、
    (1 << 0)|
    (1 << 5)|
    (1 << 17)|
    (1 << 18)|
    (1 << 25)|
    (1 << 27)|
    (1 << 29)|
    (1 << 31));
    }

    否则 if (button == 2){
    gioSetPort (htPORT1、
    (0 << 0)|
    (0 << 5)|
    (0 << 17)|
    (0 << 18)|
    (0 << 25)|
    (0 << 27)|
    (0 << 29)|
    (0 << 31));
    }

    }

    /*用户代码结束*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    我解决了以下问题。 但我不明白为什么我从引脚6和读取 
    为什么值​​0 2而不是1 0。 
    [/报价]

    GIOA7意味着我们需要换7次而不是6次。 因为端口引脚编号将从 A0开始

    因此、要使 GIOA7状态达到最低有效位、我们需要将 寄存器值移位7次、而不是6次。

    --
    此致、
    Jagadish。