This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:CCS 中的 TMDX570LC43HDK 实时表达式

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514215/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk-live-expression-in-ccs

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:

我想​​在将代码加载到器件并在调试模式下运行时更改或查看变量的值。 
但是、我只能在停止时进行更改或查看变量的值、更改变量的值并再次按下"Resume"(恢复)。 
当 continous 在表达式选项卡中处于活动状态时、也会出现此问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    确保禁用高速缓存:

    如果启用高速缓存、即使启用了持续刷新选项、也可能看不到调试中的实时值:

    禁用缓存、然后启用我在上图中显示的连续刷新选项、则变量值将动态更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。 我的问题已解决。