This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:I2S/TDM 支持

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514238/am2432-i2s-tdm-support

器件型号:AM2432

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

您能否确认 AM2432是否提供了对 I2S/TDM 的本机支持? 如果本机支持不可用、是否有任何权变措施可通过 I2C、SPI 或 PRU 启用 I2S/TDM 功能? 此外、是否有任何现有的库或硬件和软件资源可用于协助此实现?

-

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I2S/TDM 功能可以使用 PRU-ICSS 实现。  

    您能否分享以下详细信息、这将有助于我们了解我们是否可以实施?

    • •通道数
    • TDM -有多少个通道?  
    • 需要什么错误检测机制?
    • 采样率
    • 样本大小
    • FCLK 和 BCLK 速率
    • PRU 是否用于任何其他目的?  

    此致

    Dhaval